结果:找到"ICL8038 函数信号 波形",相关内容880条
  • ​波形参数测量
  • 波形参数测量1.疏波的电压峰峰值为82.4V,有效值为21.5V,频率约为31Hz,正负脉宽均为8ms,一个周期为32ms------像这些参数信息,貌似没有示波器可以直接读出来吧?峰峰值可以直接读取出来,有效值很多示波器都没有这个功能吧?电压类来讲,一般只有最大值、最小值、峰峰值、幅值、平均值、均方根、顶端值、底端值。最大值和幅值的区别是?顶端值和最大值或者幅值又是什么区别?2.像这种脉冲群不规则的波形,频率、脉宽、周期是不能直接读取出来的吧?都是需要数格子?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ​测量 发帖人:站在巨人的肩膀上借鉴 发帖时间:2024-03-13 14:18:00
  • 泰克MSO70804C数字及混合信号示波器
  • 泰克MSO70804C数字及混合信号示波器模拟示波器tektronix/泰克型号MSO70804C系列7000系列通道数4+16条逻辑通道带宽8GHz(MHz)采样率25GS/s(GS/s)记录长度10M/20M(k)波形捕获率每条通道高大于300,000(wfms/s)工程师在整个设计过程中都需要依靠示波器,包括从原型机启动到生产测试。MSO/DPO70000系列示波器结合了非凡的信号采集性能和分析工具,拥有的性能,能加速您的测量工作。主要性能指标模拟宽带高达33GHz,上升时间快达9ps。支持对新的高速串行标准的测试33GHz型号有2条通道提供真正的33GHz实时模拟带宽业界的高采样率和...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 泰克MSO70804C 字及混合 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2024-01-28 21:15:00
  • 泰克MSO70804C数字及混合信号示波器
  • 泰克MSO70804C数字及混合信号示波器模拟示波器品牌tektronix/泰克型号MSO70804CJIANG系列7000系列通道数4+16条逻辑通道带宽8GHz(MHz)采样率25GS/s(GS/s)记录长度10M/20M(k)波形捕获率每条通道最高大于300,000(wfms/s)工程师在整个设计过程中都需要依靠示波器,包括从原型机启动到生产测试。MSO/DPO70000系列示波器结合了非凡的信号采集性能和分析工具,拥有独特的性能,能加速您的测量工作。主要性能指标模拟宽带高达33GHz,上升时间快达9ps。支持对最新的高速串行标准的测试33GHz型号有2条通道提供真正的33GHz实时模...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 泰克MSO70804C 字及混合 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-02-21 22:54:00
  • Tektronix泰克DPO70804C数字混合信号示波器
  • Tektronix泰克DPO70804C数字混合信号示波器工程师在整个设计过程中都需要依靠示波器,包括从原型机启动到生产测试。MSO/DPO70000系列示波器结合了非凡的信号采集性能和分析工具,拥有的性能,能加速您的测量工作。JIANG泰克DPO70804C数字混合信号示波器主要性能指标模拟宽带高达33GHz,上升时间快达9ps。支持对的高速串行标准的测试33GHz型号有2条通道提供真正的33GHz实时模拟带宽泰克DPO70804C数字混合信号示波器业界的高采样率和定时分辨率有2条通道实现100GS/s(33、25、20、16和12.5GHz型号)泰克DPO70804C数字混合信号示波器四...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: Tektronix泰克DPO70804C字混合 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-02-08 20:13:00
  • KeysightDSOX3054A混合信号示波器
  • KeysightDSOX3054A混合信号示波器KeysightInfiniiVisionDSOX3054A混合信号示波器能够在满足您苛刻预算要求的情况下提供卓越性能,以及同类产品无法拥有的可选功能。是德(原安捷伦)突破性技术可以在相同的预算条件下提供更多更出色的示波器功能。观察更长时间、更深入的信号细节:同类产品中尺寸最大的显示屏:8.5英寸WVGA显示屏JIANG高达1,000,000个波形/秒的最快更新速率最深的存储器:4Mpts(选件,2Mpts为标配)三合一仪器可以提供更多功能:一流的示波器集成逻辑分析仪(MSO)独有的内置20MHz函数发生器:WaveGen业界唯一基于硬件的协议...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: Keysight DSOX3054A 混合 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-03-15 16:18:00
  • MSO9404A混合信号示波器
  • MSO9404A混合信号示波器蒋主要特性与技术指标提供最广泛的测量功能·4GHz带宽·4个模拟通道+16个数字通道·20GSa/s最大采样率·标准20Mpts存储器,最大1Gpt三合一仪器·示波器:Infiniium系列示波器的强大功能加上出色的技术指标为您提供精密的信号表征。·逻辑分析仪:16个快速的深存储器数字通道让您看到关键的数值和定时关系。·协议分析仪:选择集成的协议查看器,可快速、深入地了解协议层和物理层之间的数据包和时间关系。最广泛的调试和一致性测试应用软件·串行协议应用软件包括I2C,SPI,RS-232,CAN,LIN,FlexRay,JTAG,PCIExpress,USB2...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: MSO9404A 混合 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-11-25 17:05:00
  • ​loto仪器_如何模拟输出凸轮轴和曲轴波形_用任意波形信号源SIG852?
  • 在汽车传感器的波形检测应用中,有时候需要模拟各种汽车传感器的输出信号,用来驱动和监测对应的执行机构或者电路是否正常,这其中,曲轴和凸轮轴传感器的输出波形比较典型,我们根据一位客户的需求,简要的看下如何使用LOTO的任意波形信号发生器SIG852来编辑实现这两个信号。我们用实测的标准的凸轮轴信号盘和曲轴信号盘的传感器波形图片作为参考,如下图所示:蓝色波形是曲轴信号盘的波形,我们通过实物图能看到,一圈是60个齿,其中会缺两个齿,蓝色的波形里,每个脉冲对应一个小齿,宽一点的那个就是缺的两个齿。曲轴每分钟是720转,所以我们能轻松算出来,一秒钟是12转,每转60个齿的脉冲的话,相当于曲轴信号是12*...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 任意源 SIG852 ​loto仪器 LOTO示 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-10-21 10:58:00
  • 基于电脑软件的任意波形发生器SIG852初识(类似虚拟示波器)
  • 基于电脑软件的任意波形发生器SIG852初识(类似虚拟示波器)对于从事电路板开发的硬件工程师来说,信号源是经常使用也非常熟悉的。我们用它来作为电路板的输入,测试电路板是否能按预期正常处理这些信号。最简单的例子就是放大器电路,我们会给它输入一个正弦波,然后用示波器观察输入输出波形,正弦波是否被放大,是否有失真,等等,这样才能知道我们做的放大电路板是否成功。使用最广泛的信号源是周期性的常规波形,比如正弦波,三角波,方波。我们相对容易得到这些信号,有很多产品和相关资料,我们这里就不赘述了。工程经验多的工程师一定会有感触,有时候项目中或者测试电路的时候,需要一些奇怪的信号波形,不是周期性,甚至是不规...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 任意发生器,发生器,示器,虚拟示 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-09-24 15:28:00
  • LOTO实践【干货】2-电压比较器的快速应用
  • 话不多说先上图:最近出差去客户那边做设备调试,现场如上图,其中我负责的技术部分包含了一个掉落物监测的功能。硬件上的原理比较简单,发射板上的红外发射头阵列,以扫描方式发射,接收板接收发射的信号。板子如下:在客户那里发现发射和接收功能不正常,反复试验,经常有物体掉落了但是没有被红外感应到。后来发现是由于客户安装的时候距离比我设计和验证的大,客户那边的距离达到了一米以上。现场用万用表测发射接收的信号竟然没有反应,现场也没有示波器。还好同事带了USB示波器和笔记本电脑,现场检测出一米以上安装距离的红外发射信号是这样的:幅度只有120毫伏左右。图上是用的探头X10档位衰减了10倍的图,用的是LOTO的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 示器,测试,电源, 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-01 17:44:00
  • 基于ICL8038芯片的信号发生电路的制作与调试
  • 先给大家看看电路图,首先大家看到的是电源和指示灯电路,P1是电源接口实物当中用排针,1N4007的作用是防止电源接反,电容C4和C5是用于电源滤波,是模块得到稳定、无干扰的电源,注意:该电路需要的工作电压是12V,如果只给5V是不能正常工作的。再来看一下函数信号发生器电路,核心芯片就是ICL8038,通过调节外部的电阻和电容来改变三种波形的周期、相位,三种波形的频率是相等的。具体调试如下:调节电位器RP1可以改变输出波形的频率和占空比;调节RP2和RP3可以改变输出波形的频率,但不改变占空比;调节RP4可以调节正弦波的波形,使正弦波波形完整、不失真。具体原理分析及解释请下载“中文详解ICL8...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ICL8038 发帖人:电路玩家 发帖时间:2018-10-12 10:57:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: